트렐레버그 씰링 솔루션의 품질관리 시스템은 국제 표준에 따릅니다
품질관리 규율은 저희 그룹의 경영 방식 이기도 하며 원리원칙에 입각한 품질주의에 기반을 두고 있습니다. 품질관리 규율과 품질목표는 모든 업무분야에서 함께 수행 됩니다. 모든 직원들은 지침에 따라 우리의 고객과 회사 이익을 증진시키기 위한 목표를 두고 업무에 임하고 있습니다.
품질관리 업무지침의 기초는 품질관리 규율(관리 부서)을 기반으로 하고 있습니다. 자료는 운영위원회의 평가를 위해 정기적으로 관리됩니다. 자료 분석은 다른 전반적인 부분들과 함께 품질향상을 위해 활용됩니다.
제로-불량률-정책은 규율 지침에 명시해두고 있습니다.
트렐레버그 씰링 솔루션은 목표달성에 의한 진행사항을 평가해 나갑니다. 목표는 매년 새로이 수립되고 각각의 세부목표와 달성과제는 수시로 점검됩니다. 다음의 항목들은 목표를 평가하는 기준입니다.:
"가장 위험한 부분은 스스로 목표를 높게 설정하고 달성하지 못하는 것이 아니라, 스스로 낮은 목표를 잡고 달성하는 것이다."
Karl Pilsl (*1948) 미국거주 오스트리아 경제학자 , 사업가이자 시장분석가.
시장관련품질
트렐레버그 씰링 솔루션은 글로벌 시장에서 선두자리를 얻고자 노력하고 있으며, 달성하기 위해 필요한 수단을 이용할 것이며, 혁신과 상품과 서비스를 위해 영구적인 발전을 거듭할 것입니다.
절차관련품질
트렐레버그 씰링 솔루션은 어느 때라도 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 조직을 제공하겠습니다.
이는 상호간 최적의 해결점을 명시하고 최신 엔지니어링 기술에 부응하는 다양한 제품을 제공하고, 발전시키며 생산하는 것입니다. 또한 모든 활동은 동의된 품질기준에 따라 상업화합니다.
고객만족
트렐레버그 씰링 솔루션은 고객만족은 오직 경제적인 면과 기술적인 면에서 고객이 실질적으로 원하는 제품과 써비스를 통해서 이루어 질 수 있다고 생각합니다.
고객의 만족도는 항상 평가되고 고려되어집니다.