Trelleborg Sealing Solutions는 모바일 앱을 위한 혁신적인 툴과 서비스를 제공합니다.
이 비디오는 고화질 HD 버전으로 제공하며, 720p 모드로 전환하여 전체 화면으로 시청할 수 있습니다.
This is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder
Features at a Glance:
Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.
Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.
The app covers:
|
|
방진 솔루션을 위한 최초의 Trelleborg 앱인 심(Shim) 선정 앱은 브레이크 NVH 테스트 엔지니어가 특정한 브레이크 소음 문제를 제거하기 위해 빠르고 간편하게 심 재료에 대한 광범위한 정보를 찾을 수 있도록 설계되었습니다.
심 선정 앱은 온도와 주파수와 같은 몇 가지의 파라미터 입력 정보를 통해 소음 문제에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다. 또한 메일 알림 기능을 포함하여 앱을 종료하지 않고 동력계 테스트를 위한 샘플 재료를 요청할 수 있습니다.
모바일 앱을 통해서 TSS의 다양한 제품군을 확인해 보실 수 있습니다. Product Range 앱은 기본 스탠다드 제품들의 전체 포트폴리오와 고객 맞춤형 솔루션에 대한 제공합니다. 신규 제품과 더불어, 새로운 특정한 분야가 업데이트 되고 사용자에게 도움이 될 수 있는 디지털 앱을 소개하거나 원하시는 제품을 찾기 용이하게 되어 있습니다.
이 앱은 PDF양식의 전자 카탈로그나 인쇄판과 연계되어 사용 가능합니다.
문의 사항 있으시면, Trelleborg Sealing Solutions Korea로 문의 바랍니다
Features at a glance: