Formulação avançada de materiais
Nossa base de dados com aproximadamente 2,000 formulações únicas inclui compostos diferenciados que trabalham em ambientes nos quais as temperaturas são extremas, os meios abrasivos e pressões elevadas dentro de padrões de operação severos.
Materiais exclusivos incluem elastômeros Turel®, perfluoroelastomeros Isolast® , materiais Turcon® baseados em PTFE, poliuretanos Zurcon® e nossos materiais de mancais Turcite®Orkot® and HiMod® .
Produtos de vedação únicos e inovadores
Os produtos Trelleborg Sealing Solutions atendem perfeitamente muitas normas industriais. Dentre nossos produtos exclusivos estão o AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® e o Wills Rings®o original O-ring metálico .
Projetos customizados são produzidos para atender requisitos específicos dos clientes com o auxílio da Análise de elementos finitos e outras tecnologias de ponta. Se necessário, os produtos serão submetidos a testes de curto ou longo prazo pelos laboratórios Trelleborg Sealing Solutions antes de sua entrada em produção.
Um teste especial para simular os fatores influentes nos absorventes de choque durante operação sobre alto stress. O absorvente de coque que foi instalado é acionado com frequencias impostas. Desse modo, o comportamento dos selos serão investigados conforme a duração de tempo que o cliente desejar.
Dados técnicos
Medidas
A câmara é projetada para preensar um completo cilíndro hidráulico.Seu objetivo é examinar os efeitos da baixa temperatura na performan ce da operação do cilíndro e dos selos instalados.
Dados técnicos
Medidas
Carro de teste com câmaras 2 x 4 projetadas para segurar um máximo de 16 selos de óleo radiais. Este teste pretende examinar a performance operacional do ROS sobre a influência de temperatura, frequência giratória e outros parâmetros, e também sobre inclinação e falha total do sistema.
Dados técnicos
Medidas
Teste mais avançado para examinar os selos da barra. No entanto, não há câmaras para teste instaladas.Os selos podem ser testados em quase todos tipos de cilíndros dados pelo cliente. A atuação dos cilíndros de teste é realizada também por um cilíndro central comum.
Dados técnicos
Medidas
Carrinho de teste para examinar os selos rotatórios.Os mesmos carrinhos de teste são também instalados como equipamento standard em outros laboratórios de pesquisa da Trelleborg Sealing Solutions research laboratories no norte europeu e nos EUA para fazer uniformes de teste padronizados globalmente.
Dados técnicos
Medidas
Teste geral para determinar o valor do stress ou do alongamento dos specimens de teste de material sujeitos a alongamento ou stress.
Este carrinho de teste também pode ser usado para determinar a força friccional ocorrendo durante o contato com a superfície dos selos instalados nos cilíndros.(cilíndros não estão operando neste teste).
Dados Técnicos
Medidas
Carrinho de teste para deteminar a capacidade dos raspadores para bloquear pó/terra que foi usada com condições definidas para evitar infiltração no sistema hidráulico. As partículas que entraram no sistema são coletadas no vidroplex que pode ser visto no centro da figura. O óleo contido nesse video é analisado para evitar essas impurezas.
Dados Técnicos
Medidas
Com a abertura do novo laboratório de Políoretano em 2001, a Trelleborg Sealing Solutions deixou bem claro em qual nível nós valorizamos este grupo de material, que está se tornando cada vez mais importante e dinâmico na tecnologia de vedação. Desde então, nós somos capazes de aumentar nossa eficiência e melhorar nossa performance no campo de desenvolvimento-PUR. Atualmente, podemos oferecer aos nosso clientes:
Nosso Objetivo:
Ser o campeão mundial de materiais baseado em PTFE dentro da industria de selagem
Nossos campos de pesquisa:
Nossas areas de Produção:
Colocar na prática o processo inovador de Gerenciamento da Cadeia de Fornecimento (SCM) tem sido uma parte integrante do nosso comprometimento de construir parcerias de longo-prazo com nossos clientes e fornecedores.
Gerenciamento de Cadeia de Fornecimento
SCM envolve todo aspecto da cadeia de fornecimento, dos componentes iniciais à entrega do produto finalizado. O objetivo maior da SCM é suprir todos os pedidos de nossos clientes o mais eficientemente possível.
O Centro de Logistíca Americas (LCA) tem uma parte primordial em nosso sucesso com a SCM. Este prédio de mais de 7.000 metros quadrados em Fort Wayne, Indiana, usa a última tecnologia de gerenciamento de fábrica, código de barra, scanner RF, e comporta milhares de unidades de manutenção de estoque(SKUs). O prédio abriga nosso depósito e o sistema de manuseio, tem centralizado todas as funções de compra, e fornece serviços de valor-adicionado tais como kits e certificado de produtos.
Beneficios do Cliente
Os benefícios dos clientes com o SCM são exponenciais. Centralizando as compras, tendo o inventário pronto a qualquer hora e gerenciando o transporte, a Trelleborg Sealing solutions é uma loja única para todas as suas necessidades em vedação.
Prever precisamente as necessidades dos nossos clientes e estocar os produtos certos, os pedidos são medidos em dias, não semanas. Isto nos dá uma vantagem competitiva quando prestando serviços aos nosso clientes.