Sealing Technology for the GreenTeam

Trelleborg

为德国大学生方程式汽车大赛提供密封技术支持

 

 

斯图加特大学GreenTeam官方赞助商

 

作为斯图加特大学GreenTeam的官方赞助商,特瑞堡密封系统为未来的工程师们提供电动赛车所需的密封和密封专业知识。在为期一年的课程中,GreenTeam的学生将自己制作赛车并参加国际方程式学生比赛。

 

GreenTeam成功

GreenTeam60多名成员,共同合作打造了一款参加国际比赛的电动赛车。自2010年以来,GreenTeam一直保持世界电动方程式学生赛车排行榜前10名。

GreenTeam成员之一,Florian说道,特瑞堡密封系统,是我们强有力的合作伙伴,为我们提供电动汽车应用密封技术方面的专业知识。


电动赛车的独特挑战

赛车电动化带来了独特挑战,GreenTeam从一开始就面临着控制工程,电力电子和驱动动力等主题。今年GreenTeam将一款自主开发,设计和生产的电动马达,首次用于赛车。汽车的核心是为电池配备了独特的油冷却系统,每块电池都浸泡在冷却油中。

 

赛车运动对密封件提出了很高的技术要求,特瑞堡密封系统德国汽车中心销售工程师Julian Feucht说, 冷却油用于电池热管理,因此冷却油中的密封件必须符合特殊要求。方程式学生竞赛对此有严格的指导方针,所有参赛团队必须严格遵守。由于GreenTeam使用600伏电机技术,传动系统或电池中的泄漏都非常危险

 

成功的团队

今年,GreenTeam再创佳绩!在方程式学生比赛中,他们的赛车在加速训练中名列第一。

 

“GreenTeam团队的表现和专业知识令我们印象深刻,”Julian Feucht说。 在合作中,我们发现高加速率会使电机达到临界温度范围。而改良后冷却系统可支持更快的速度。特瑞堡密封系统用于电动汽车的新型HiSpin®密封件可帮助GreenTeam应对挑战。我们非常期待下一个赛季。

了解更多