获取移动应用程序的创新工具和服务

移动工具和应用程序

特瑞堡密封解决方案公司为移动装置提供了一系列创新工具和服务。

这部短片也有高清( HD )版本,您可以设置值为720p,然后进行全屏观看。

电子目录

电子目录能让您通过移动设备端使用高性能的特瑞堡密封系统电子目录。


您可以使用该款APP


•查找详细的产品说明

 

•访问材料数据表

 

•比较多种密封件

 

•按项目编号,密封类型或工况搜索和过滤产品

 

•通过登录特瑞堡密封会员帐户申请报价

 

•通过快速链接到CAD和目录,获取有关所选密封件的更多信息


这个易于使用的应用程序可让您选择密封件,加载购物车并将其发送到当地的特瑞堡密封市场公司以获取报价。 您可获得快速响应,选择和订购密封件的整个过程将比以往更容易,更快捷!

流体力学计算器

流体力学计算器旨在支持流体思想家。 此款APP涵盖了流体力学领域的各种主题,为流体相关系统的分析、设计、维护和操作提供参考。

此工具可以提供不同流体力学方程的结果,包括土木、建筑、管流和工程等领域使用的方程。 此款APP适用于从事汽车、航空航天、生物技术、流体动力、海洋、采矿和油气领域的学生、工程师、分析师和研究人员。

功能一览:
  • 包括130多个公式(不再需要记忆许许多多的各个方程式!)
  • 360 多项计算——基于变量切换方程
  • 结果计算快速方便,并且支持单位换算
  • 标记收藏,方便下次可以快速找到
  • 在公制单位和英制单位之间无缝切换

航空航天沟槽选择器

此APP涵盖了液压系统的两个最重要的SAE航空航天凹槽标准,即AS 4716(版本B)和AS 5857(版本A)。它使得查找凹槽和硬件的尺寸变得非常容易,并且会指明凹槽是否适合动态密封和/或静态密封。 此款APP还可以即时转换英寸和毫米尺寸。

面积和体积计算器

有了此款移动应用程序之后,计算预定义几何形状的面积和体积时,速度快,操作简便。 在此工具中,用户可以选择一个形状和子形状,也可以输入您想要的形状的前几个字母,在内置集合中进行搜索。 选定后,会显示用于计算面积或体积的公式,可以采用公制和英制单位输入参数。

功能一览:
  • 80多种几何形状可供选择。
  • 滑动选择类别和形状,或直接键入并搜索。
  • 有半径但没有直径? 没问题,面积体积计算器( AVC )能提供符合要求的各种计算方法。
  • 从金属、木材、液体等中选择。 选填“杏仁状”、铝或1500种材料中的任何一种材料,进而计算重量。
  • 它还提供了关于形状定义和计算公式的信息。
  • 直接计算体积,或者从2D形状的面积开始,然后选择相关联的3D形状求得体积。
  • 可以采用公制、英制和美制单位进行计算,从毫米到英里均可计算。
  • 此款APP采用配图和标签对形状加以说明,因此易于使用和理解。

增强现实样本库

特瑞堡密封解决方案公司使用增强现实图书馆应用程序,解锁印刷材料中的交互式内容。 与各种印刷材料中的增强组件交互,了解更多关于我们创新产品和解决方案的信息。 下载应用程序并扫描包含AR图标的页面,即可访问交互式动画、视频和技术信息。

革命性的液压密封: 了解有关流体动力新技术的更多信息,包括润滑管理和摩擦优化。
机器人应用创新:了解机器人应用的密封技术,并了解我们的产品如何提高机器人设备的效率和可靠性。

功能一览:
  • 扫描标有AR符号的印刷材料中的热点,解锁特瑞堡密封解决方案公司提供的其他内容。
  • 通过动画、短片和技术数据,了解我们的产品、材料和服务,提升用户体验。
  • 探索特瑞堡密封解决方案公司的革命性技术

医疗保健与医用材料兼容性

此款APP适用于医疗保健和医疗行业,快速简单地说明哪些材料可以适应不同的环境。

功能一览:
  • 34种不同的材料和35种化学环境交叉对照,找到对您应用效果最佳的化合物。
  • 一次最多可以选择20种材料和环境,可以快速检查多种材料和条件,并制作一张易于阅读的兼容性图表,此表会对每种材料进行评级,评级范围从“优秀”到“不推荐”。
特瑞堡密封解决方案公司针对热塑性塑料、硅树脂和其他弹性体领域的医疗、生物技术和医药应用,开发、制造和提供众多创新型工程解决方案。

CAD服务

通过此APP,用户可以进行查看、旋转和缩放,以三维方式查看特瑞堡密封解决方案公司产品,并向任何电子邮件地址发送CAD文件。

CAD服务的功能包括:
  • 内置密封件目录,通过使用搜索和过滤功能,选择所需零件,十分简单。
  • 显示详细的产品信息,所有型号都可以旋转、缩小和放大,让用户全面了解密封件的几何形状和设计特征。
  • 用户可以选择所需特定产品的零件号和CAD材料。
  • 发送功能允许用户在旅途中向任何电子邮件地址发送CAD文件(多种格式可用)。
此APP是与TraceParts合作开发的,旨在让CAD绘图更加直观和易于理解(无论是在办公室还是在旅途中)。

液压油缸计算器

此款APP适用于使用液压缸的人,界面非常直观。 用户可以基于输入数据,计算单作用或双作用气缸的参数

功能一览:
  • 只需要输入气缸的必要尺寸以及压力和油流等参数,用户即可计算气缸中的面积和体积、抽取和缩回力、速度、时间、流出量和比率。 输出结果通过气缸的活塞侧和连杆侧推导得出。
  • 此款计算器旨在动态更新结果,作为值属性中的用户密钥。
  • 一些参数(力、时间和速度)还具有向后兼容性,方便用户将此款计算器的应用扩展至更友好的环境。
  • 计算可以采用公制单位或英制单位进行。
  • 所提供的数据符合ISO 3320、ISO 3321和ISO 4393。
  • 采用交互式图像描绘参数,方便用户充分理解此款应用程序。
  • 计算完成后,可以根据用户的要求,以子单位显示输入值和输出值。 这也可以帮助用户在计算之前对单位进行特定的更改。
  • 结果可以复制到剪贴板,也可以通过电子邮件发送。

In The Groove

特瑞堡密封解决方案公司在《In The Groove》杂志上发布其最新动态,该杂志旨在提供关于密封件的最新资讯、技术信息和产品信息,并发表对密封件应用市场的洞见。 可以提供平面版本、交互式pdf以及平板电脑应用程序等版本。

平面版本可以向任何特瑞堡密封解决方案营销公司订购

安装指导

特瑞堡密封解决方案公司推出的安装说明APP是市场上独一无二的,是同类产品中的第一款。 安装说明的特征通常是一系列带有图表的书面步骤,让您眼花缭乱,同时希望您所做一切都按照作者意图的那样进行。 这些程序可能会缺少细微的细节,或者很难通过文字和图片来说明——但是向人们展示实践中该如何做,这一点却很容易。

特瑞堡看到了利用最新渠道改进这种经典模式的机会。 特瑞堡密封解决方案公司基于产品目录中的现有说明,发布了一款应用程序,展示了密封件的一系列正确安装技术。 此款应用程序结合了短片、动画和支持性文档,给人一种“专家到你面前示范安装密封件”的体验。

该应用程序的内容包括:
  • 安装带有或不带有预张紧元件的杆和活塞(单作用和双作用)的Turcon®、Zurcon®和PU密封件
  • 安装油封
  • 目视检查密封件、孔和轴,包括表面光洁度
  • 安装过程中的常见错误和最佳实践
  • 装配锥体和安装工具的使用

ISO配合与公差

此工具既直观又操作简单,且更新版本的使用灵活性更大。 输入所需要的公称直径后,用户只需选择孔和轴的公差等级即可。 此APP即会提供完整的ISO配合定义以及所有相关值,包括配合类型。 按照最常用的ISO公差等级显示公差,并采用图表,按照孔和轴,对这些等级进行说明。

此APP的目标用户是工程师,基于DIN ISO 286极限和配合体系提供结果。 此APP可以从iTunes免费下载,也可以通过iPhone和iPod Touch上的苹果应用商店下载(搜索“Trelleborg ISO Fits”)。

O形圈计算器

使用十分简单,用户输入孔/杆/轴直径等安装规格后,此APP即可快速计算出相应O形密封圈和外壳尺寸(公制和英制)。 此外,此APP是根据ISO 3601推荐O形密封圈的尺寸,您可明确知悉需要的是哪个零件。 此APP还包含一个O形密封圈快速搜索工具,使用此工具,您可以根据不同的国际标准找到对应的O形密封圈尺寸。

机械工程计算器

特瑞堡密封工程机械计算器是机械工程师或高校学生的绝佳工具,目前可以提供244个公式,共分16个类别,即将发布的更新中将会增加更多公式。 公式类别包括数学、物理和机械工程领域。 如要进行计算,用户只需选择一个公式并输入所需变量即可。 该APP会对方程进行计算并显示计算结果。

为了更快更方便的计算,此款公式计算器接受个体定制。

存在以下几大类别:
  • 执行器件
  • 代数学
  • 轴承
  • 液压能力
  • 引力
  • 运动学
  • 动能
  • 气体的分子运动论
  • 运动定律
  • 振动
  • 固体和液体特性
  • 转动运动
  • 热力学
  • 三角学
  • 波与声音
  • 功、能、功率

密封材料选择器

使用密封材料选择器,您可以轻松搜索特瑞堡密封解决方案公司的各种材料。

只需要输入材料规格,例如材料级别,结合您所需要的参数(例如温度或硬度),此APP即可立即根据您的需求推荐合适的材料。

此外,您可以根据化学相容性筛选搜索结果,对O型密封圈、星形密封圈和V型密封圈进行认证,也可以按产品类型筛选搜索结果。

垫片选择器

作为特瑞堡第一款用于阻尼解决方案的应用程序,垫片选择器旨在让制动片NVH测试工程师快速、方便地接触到用于消除特定制动噪音问题的众多垫片材料。

只需要输入几个参数,如温度和频率,垫片选择器即可针对既定噪声问题提出最佳解决方案。 还包括邮件通知功能,可以在不离开应用程序的情况下要求测力计对样品材料进行试验。

特征:
  • 一种全新的声音频率检测器,能够记录制动噪音产生的声音并显示噪音频率。
  • 具有快速搜索功能,能够快速简便地得出测试材料方案
  • 通过高级搜索选项可以指定材料类型和材料属性
  • 罗列前10大制动噪音的音频列表
  • 基于输入的参数选择垫片材料
  • 过滤功能,细化选择,包括粘合剂类型、钢材类型、钢材厚度、单面或双面橡胶、整体材料

专业技术词库

此款APP提供了密封技术和工程领域的2000多个术语的定义。

不仅仅是密封件
我们的目标是针对您的工程需求,提供全面资源,让一切变得更加轻松。

优化搜索
输入搜索词即可看到适用术语的概述。
为了尽可能方便地找到您要找的东西,条目被分成两组。
第一组列出标题中包含搜索词的术语,第二组显示定义中包含搜索词的所有术语。

按字母顺序列出
您可以使用“从A到Z”区域按字母顺序排列词汇定义,然后可以获得以您所选字母打头的所有术语的概述。 您可以从中选择您所选择的术语,从而寻找您想要的信息。

医用管材选择器

“医用管材选择器”APP专为医疗保健和医疗行业而开发,它简化了根据材料和压力等输入参数选择正确管道和软管的过程,即时提供信息,无需搜索目录。 进入此款APP,您还可以直接从界面上申请样品或联系特瑞堡密封解决方案公司。

单位与硬度转换器

单位和硬度转换器界面直观,简单易用。 此款APP可以为每个尺寸提供了众多工程和科学单位,而您只需要选择尺寸并输入转换值即可。 如要转换硬度,则用户应选择合适的材料类型表,并在输入数值之后,输入值即可转换为其他硬度单位。

此款APP有英语和德语两种版本,可以从iTunes免费下载,也可以通过iPhone、iPad和iPod Touch上的苹果应用商店下载。 用英语搜索“Trelleborg Converter”或用德语搜索“Trelleborg Einheiten”,均可以轻易地找到此款APP。

旋转密封件选择器

旋转应用中有许多因素都会影响密封件类型和材料,譬如润滑条件、冷却和五金件表面。
开发旋转密封件选择器APP时,始终牢记这一点,且此款APP专为帮助您选择最适合您应用的旋转密封件而设计。

功能一览:
  • 该工具会根据应用中使用的操作参数、密封类型、尺寸和润滑剂,向您推荐适合您应用的旋转密封件。
  • 完善密封件选型,基于安装类型(凹槽)和密封功能进行密封件选型。
  • 选择密封件后,从推荐材料中进行选择,以详细了解各个密封件/材料组合的特性和性能。
  • 通过电子邮件或复制到剪贴板共享结果。

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)